This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2577 - ADJ 输入4.8V 升压至8V 配置电感 发热极大

Other Parts Discussed in Thread: LM2577, LM3478, TPS61175, TPS55340

LM2577:   4节氢镍电池输入(4.8v),升压至8V(实际输出为8.6V)。电路按照Datasheet手册中经典用法设计电路。负载为两个小的直流电机(6V,150ma),以及其他数字电路。总体电流大概在800MA左右。

一开始使用100UH电磁屏蔽电感,实验加载负载后电感发热厉害,导致电感屏蔽罩烧裂。

最后换成工字电感100UH,在启动电机后,电感同样发热厉害,最后把外面的胶带都烧化,此时电流大概为900MA~1000MA. 数据手册也看了好几遍,也没有找到合适的解决方案。

请专家帮忙。

附上电路图:

  • 电感使用的是什么型号?其饱和电流是多少?LM2577其开关频率非常低,电感需要选择较大尺寸的,整个电路的面积罗大。也是比较早的器件,建议使用其他器件比如:

    TPS55340, LM3478,TPS61175等来设计。

  • 屏蔽电感100UH(101)封装5D28尺寸6*6*2.8 功率电感 1.5A贴片电感,

    我感觉只有300MA,这个LM2577尺寸确实大,

    我主要用的是4节电池供电,升压至8V然后再给电路供电,TPS55340, LM3478,TPS61175这些电源芯片,好用吗,

  • 我已经换了220MH的工字电感,发热量小了很多,电机也强劲了,运行电流大概在800MA左右摆动。但是还是经常有,在长时间后电流很大的情况导致LM2577不能工作。

  • 开关电源一般使用功率电感,电感会发热主要由于其直流感抗DCR,乘以电流的平方后所产生的热量。因些,需要选用饱和电流足够大,DCR较小的功率电感以减小损耗及发热量。

  • 诚如 Trevor所述,电感的饱和电流很关键,饱和时的电感值极具下降,恶劣情况下可以认为是一根导线,发热是必然的。

  • 此外,4148也太小了吧,针对您的应用。

  • Scott Sun , 4148你只的是哪方面,开关速度吗

  • Hi

       此二级管的选型要求是尽量低VF的快速恢复的肖特基二极管,电流要求平均电流至少大于最大输出电流,峰值电流大于电感的峰值电流,在你的应用中至少应该选择1A以上的二极管,但是IN4148 只有150mA, 建议加大。

  • 我公司做这颗料那么多年了,一直都没有这方面的反应呢!也有可能跟你的产品的品质有一定的关联!

  • Hi

        关于芯片周边器件的选型,如电感,二极管之类, 选型要求在芯片的datasheet中通常都是有介绍的。后续设计时,建议你参考。

  • 您好!LM2577布局有什么要求吗?电感与肖特基布局有什么要求?

  • 保证电源回路尽可能的小,并大面积覆地,其中节点覆铜尽可能小(电感和二极管节点)。电感和二极管远离FB反馈走线

x 出现错误。请重试或与管理员联系。