各位工程师好:
我使用的UCC20225隔离驱动芯片,给定一个200kHz的PWM信号,输出两路互补PWM波进入驱动IC,作为半桥的MOSFET驱动信号,我设定死区为250nS左右。
主功率回路未工作时时,UCC20225输出的互补PWM正常,两边的死区大约相差20nS左右,如下图所示(测的是UCC20225输出的信号)。


在主功率回路工作后,一侧的死区时间减小至几十纳秒,甚至没有死区时间,如下图所示(测的是UCC20225输出的信号)。

MOSFET都工作在ZVS下,主功率回路并未存在很大的噪声干扰
但是由于一侧的死区变得很小甚至没有死区,导致下管无法实现ZVS,甚至可能出现桥臂直通的现象
下面是UCC20225的电路图
下面是PCB走线,UCC20225放置在底层(蓝色),在其正下方的顶层(红色)是半桥中间点的一块铜皮
请问,主功率回路工作后一侧死区消失是什么原因造成的呢,有什么好的解决方案吗?