This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC20225: 死区不对称

Part Number: UCC20225


各位工程师好:

我使用的UCC20225隔离驱动芯片,给定一个200kHz的PWM信号,输出两路互补PWM波进入驱动IC,作为半桥的MOSFET驱动信号,我设定死区为250nS左右。

主功率回路未工作时时,UCC20225输出的互补PWM正常,两边的死区大约相差20nS左右,如下图所示(测的是UCC20225输出的信号)

在主功率回路工作后,一侧的死区时间减小至几十纳秒,甚至没有死区时间,如下图所示(测的是UCC20225输出的信号)。

MOSFET都工作在ZVS下,主功率回路并未存在很大的噪声干扰

但是由于一侧的死区变得很小甚至没有死区,导致下管无法实现ZVS,甚至可能出现桥臂直通的现象

下面是UCC20225的电路图

下面是PCB走线,UCC20225放置在底层(蓝色),在其正下方的顶层(红色)是半桥中间点的一块铜皮

请问,主功率回路工作后一侧死区消失是什么原因造成的呢,有什么好的解决方案吗?