Part Number: UCD9090
我们的一个项目中使用了TI的电源时序控制芯片UCD9090-Q1,使用Fusion GUI进行程序烧写后,重新上电程序失效。
具体情况如下:调试完毕,点击了“write to hardware”和“store RAM to Flash”后,与PC连接过程中(通过USB转GPIO工具)对产品上电,能在PC端监控到电源正常,但是脱离PC重新上电之后,除了初始电源,后续电源都是0V,怀疑程序并没有写入Flash,掉电后程序从RAM中丢失。
想问一下:1、有没有什么办法可以检测程序是否写入FLASH;
2、使用Fusion GUI的流程细则,操作指南中的work flow 在 save to file 这一步是怎么操作的?如何保证操作之后程序写入FLASH?
求大神帮忙解决一下,谢谢!