This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UC3825: 驱动消失,RT引脚有干扰,

Part Number: UC3825


您好,冒昧打扰

在使用UC3825的时候,在启动的时候会发现偶尔有驱动消失的情况,并没有产生保护,这是为什么呢?

如下图:

通过测试,发现并没有产生芯片保护,随后测试了RT,CT引脚,发现RT引脚上的电压并不是固定的,有一定的干扰,请问是这个原因导致的驱动偶尔消失吗?

应该如何解决呢?

  • Hi 

        duty是否稳定? 如果本身就是不稳定的(因为反馈)发生缺失是正常的?

        其次就是触发保护也是可以关闭duty的。

        最后还要确认一下芯片供电是否稳定?

  • duty是稳定的,我的电路设计图如下所示

    该设计的目的是让UC3825直接输出最大占空比的方波,

    我曾经看过VREF的波形时没有干扰的,是否会是因为ILIM的尖峰干扰导致的偶然关闭驱动,因为我记得UC3825的保护并不是自锁保护,如果不是因为这个保护引起的,还会有其他芯片内部的原因导致驱动关闭吗?

  • Hi

        确认一下layout上的影响,注意确认模拟GND,和功率Gnd,  CT的GND选用noise很小的模拟GND.