This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS56339: 空負載的狀況

Part Number: TPS56339


你好
想請教一下,這顆電源ic,如果我在輸出端為空負載,也就是什麼也沒有接。
我在輸出電容的二端,是否可以量測到我設定的輸出電壓??

  • Hi

       可以空载的,依旧有设定的正常电压输出。

  • Hi, Johnsin.

    關於這顆料的使用,enable腳是否可以float??

    這問題我之前另外一個問題有問過,好像沒有看到回覆。謝謝。

  • Hi

        EN悬空即上电自动启动。

        空载可以直接测试输出。

  • Hi, Johnsin.

    其實這就是我最近碰到怪現象。我知道DS有提到要ENABLE直接FLOAT就好。


    我最早的設定,其實就是float enable pin腳,不過整個power ic 就是不會動,sw無起震,就是另外一個問題中和你提到的。

    我昨天看了一下這顆料件的開發板,它有設定PULL HIGH 電阻 (OPTION),所以我就試著將原來我FLOAT的ENABLE腳,用50K電阻拉到20V,並且再重新量測輸出接腳,就發現這顆POWER IC有動作了,輸出電壓和我設定的相同。

    我回看DS,的確,DS是說FLOAT ENABLE腳還是可以啟動這顆IC。可是和我操作的狀況似乎有出入。

    另外有個問題想要請教。

    我昨天用50K PULL HIGH啟動這顆IC,將20V降壓到5V,沒接任何負載。

    可是接到下午,我發現電壓掉下來了。我試著重上電,輸出會很快的拉起,然後很快的掉到0V。

    這部份可能的原因為何,會和我只用50K 長時間接到20V,PULL HIGH ENABLE腳,造成內部損壞? 開發板是使用140K (我電阻太小??)

  • Hi

       EN最高电压是6V, 不能上拉到20V.