Part Number: TPS61088
您好,我想请教一下,如何使用TPS61088实现升压输出恒流3.5A,用于LED照明
设计需求:
Vin=3-4.2V (单结锂电池)
输出恒流3.5A,限压4.5V(LED电流3.5A时导通压降在4.5V左右)
用于小体积的手电筒照明
目前查了许多IC,希望可以用此DCDC芯片,因为该芯片可编程软启动且输入电压较低,应用广泛。
这是我设计的电路,不知道是否可以实现功能
:Rs串联在LED上,通过FB引脚测量Rs压降来实现恒流,R2与R3对Vout+节点到地的电压进行分压反馈入FB实现限压功能 
还有一种方案是通过FB引脚直接测量Rs采样电阻的电压反馈入IC 来实现恒流,有错误希望可以指正 
对此,我还想请教一下这样是否可以保证恒流精度,负载随工作时间的变化,其内部阻抗减小,是否会影响恒流电流数值
以及如何添加PWM调光,谢谢!
如果在LED处串联Nmos来输入PWM信号调光是否会导致LED瞬时输入电压过高而损坏LED?
规格书上写的最小输出4.5V,如果我输入3V电压,是否可以升压到4.2V(小于最小输出电压)?
如果有更好的替代芯片,也希望各位可以提出,感谢大家