在调试LM5022芯片时,遇到如下问题,请帮忙解答。
1、关于限流电阻值的计算,datasheet中给的公式如下红框处,请帮忙解释一下为什么要考虑VCL/ILIM以外的项,式中(Vo-Vin)*3*D/( L*Fsw)表示什么意思?
2、RS2除了对限流有影响外,还有其它什么作用,阻值能否取0?也就是说限流靠内部2KΩ、RS1、RSNS来决定。
当前我们将RS2取0的时候,芯片工作会异常,如下图“原边电感电流波形”所示,在电流没有达到限流的情况下,一个周期占空比很高,一个周期占空比很低,很不稳定。
3、调试中为了debug问题,我们有尝试过将下图中R198 NC,C194替换为0R,发现很快触发过流保护;此时CS引脚2K电阻到GND,根据LM5022内部框图,是不会触发内部过流保护的。请帮忙分析原因。