Part Number: TPS65381A-Q1
TPS65381A-Q1电源管理芯片使用过程中,出现如下问题:
1、TPS65381A-Q1芯片A启动过程中,VDD5启动电压波形如下:

2、TPS65381A-Q1更换芯片B启动过程中,VDD5启动电压波形如下(与1测试外界条件相同,电路板相同,只更换65381器件):

目前状态和芯片A类似的产线筛选有10%。
需求支持项
一、麻烦确认一下可能的原因?哪些因素可能导致输出会出现如上的差异,有哪些排查方式。
二、贵司芯片手册有以下几点需要贵司确认一下测试方法:
(1)温漂的测试方法。定义温漂是指环境温度为基础还是芯片内部节温为基础。

(2)贵司手册描述VDD5输出电压为4.9~5.1V ,但是贵司线性调整率+温漂+负载调整率,应该就±75mv,还有25mV 是什么误差?

以上问题盼回复,感谢