Part Number: LM5176

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
FB电压偏高到1.6V吗?这个芯片的过压保护是高于输出10%,加上2.5%的迟滞,最多高出输出电压12.5%会造成过压保护。
建议你先用在线仿真webench先确认一下电路,然后能否提供输出波形看看? (另外建议你确认一下驱动是否有异常?)
HI
输出电压偏高,一般要确认芯片FB脚是否损坏?以及反馈是否受到干扰。
而这里FB严重偏高,如果用webench确认一下电路没有问题的话,建议你确认芯片FB阻抗是否有明显异常?以及可以更换芯片确认是否是芯片损坏造成的。