This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于电源切换的求助



大家好,我又来问问题了。

需要的是用GPIO控制某一部分电路,使其输出为3.3V或5V,即当GPIO1为高,GPIO2为低时,输出5V;当GPIO1为低,GPIO2为高时,输出3.3V;最后这3.3V或者5V要输入下一级电路的一个电源接口。有没有好的方法或者有此功能的芯片推荐?

我使用三极管设计,见下图:

问题是在实际应用中表现的很不稳定。输出根本不是5V或者3.3V。

请问我需要在这个电路中做什么改进?

  • 把你的图再传一下看看

  • Parallal 说:

    大家好,我又来问问题了。

    需要的是用GPIO控制某一部分电路,使其输出为3.3V或5V,即当GPIO1为高,GPIO2为低时,输出5V;当GPIO1为低,GPIO2为高时,输出3.3V;最后这3.3V或者5V要输入下一级电路的一个电源接口。有没有好的方法或者有此功能的芯片推荐?

    我使用三极管设计,见下图:

    问题是在实际应用中表现的很不稳定。输出根本不是5V或者3.3V。

    请问我需要在这个电路中做什么改进?

    你控制的是DC-DC还是,普通电路?输出的3.3V和5V需要供多大电流?

  • Hi

       建议采用LDO,或者DC/DC, 需要带FB反馈的功能。

       在FB反馈脚的底部电阻增加一并联电阻,此电阻与MOS串联到地。

       通过外部信号控制MOS的开关,达到改变FB反馈的目的,从而实现电压的切换。