This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS62903: TPS62903 输出电压异常

Part Number: TPS62903

使用TPS62903实现12V转1.1V,

MODE/S-CONF 通过21K下拉倒地, 

测试波形如下图所示, 电源输出反复震荡, 输出爬升过程有明显台阶.

帮忙分析下, 谢谢

  • Hi

       电路比较简单,参考datasheet说明设计或者借助webench在线仿真都是可以的。

       主要确认功率电感饱和电流足够大,以及负载没有过载一般不会有问题。

       从你提供的波形看,如果用电子负载确认依旧如此,有可能是layout上的问题造成的,从layout图上看,是否有走线在电感低下?  建议严格按照datasheet第40页来做。