Part Number: TPS62903
使用TPS62903实现12V转1.1V,
MODE/S-CONF 通过21K下拉倒地,
测试波形如下图所示, 电源输出反复震荡, 输出爬升过程有明显台阶.
帮忙分析下, 谢谢




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
电路比较简单,参考datasheet说明设计或者借助webench在线仿真都是可以的。
主要确认功率电感饱和电流足够大,以及负载没有过载一般不会有问题。
从你提供的波形看,如果用电子负载确认依旧如此,有可能是layout上的问题造成的,从layout图上看,是否有走线在电感低下? 建议严格按照datasheet第40页来做。