This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM27402来做一个电源

Other Parts Discussed in Thread: LM27402, TPS40090, TPS53353, TPS53355, TPS53219, TPS53819A

Hi,我想用LM27402做一个电源输出,用TI的webench设计,输入相关的输入电压、输出电压、输出电流等参数,就会有一套电路出来,这个输出电压和电流的关系应该还和负载有关的啊,它这出来的电路好像没有负载的啊。

比如说我输入一个输出2.5v/10A的参数,这负载就应该是0.25ohm的啊

还有这款能不能做到可调输出的呢?如若不能,可否推荐一款呢?

  • 另外,你是做高频逆变还是低频逆变,调频范围多少

  • Hi

       TI C2000的芯片那边应该是有很多逆变器方案的。

       如果用模拟芯片做,就TI模拟电源这边,出了少数CCFL的逆变器控制之外,通常都是做直流转换的,当然你可以用一些半桥或者全桥的芯片来是没有问题的。

  • Kevin Chen1 说:

    另外,你是做高频逆变还是低频逆变,调频范围多少

    低频的,范围大概在KHz~1MHZ,有什么推荐吗

  • 这个算高频了,电路架构上看个人觉得LM27402就可以

    jiwei wen 说:

    另外,你是做高频逆变还是低频逆变,调频范围多少

    低频的,范围大概在KHz~1MHZ,有什么推荐吗

    [/quote]

  • 另外控制上如果想灵活一点或者还有通信的要求,你可以用TI的C2000来做,详细的方案建议你直接咨询一下C2000的工程师

    http://www.deyisupport.com/question_answer/f/56.aspx

    另外,论坛文库有几个论文你也可以参考一下

    http://www.deyisupport.com/files/m/c2000/1687.aspx

    http://www.deyisupport.com/files/m/c2000/1214.aspx

    http://www.deyisupport.com/files/m/c2000/2452.aspx

  • Johnsin Tao 说:

    Hi

       TI C2000的芯片那边应该是有很多逆变器方案的。

       如果用模拟芯片做,就TI模拟电源这边,出了少数CCFL的逆变器控制之外,通常都是做直流转换的,当然你可以用一些半桥或者全桥的芯片来是没有问题的。

    能推荐个方案吗?

    谢谢

  • Hi

     你可以先看看C2000的这个方案:

      http://www.ti.com/tool/tmdshv1phinvkit

      和你的方案差入比较大,但是没有没有完全适合你可调频调幅的方案。

      对于这一类芯片的控制而言,因为是采用软件编程的,所以在程序里可以做到调频调幅,当然也可以实现较低电压的转换,而不仅仅是400Vdc对市电的转换。

  • 您好,按TPS53819A的PDF文档画的试验板,只是开关管用的是2只英飞凌的管子,不知道为什么产品没有输出,检查原因怀疑是英飞凌的管子开通电压比较高,估计没有打开,后把外接的2只开关管摘掉测试驱动波形,但是驱动波形杂乱无序,不知道什么原因。