Hi,我想用LM27402做一个电源输出,用TI的webench设计,输入相关的输入电压、输出电压、输出电流等参数,就会有一套电路出来,这个输出电压和电流的关系应该还和负载有关的啊,它这出来的电路好像没有负载的啊。
比如说我输入一个输出2.5v/10A的参数,这负载就应该是0.25ohm的啊
还有这款能不能做到可调输出的呢?如若不能,可否推荐一款呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
仿真电路的负载标示是用满载电流,如10A, 你可以换算了阻抗,即2.5V/10A=0.25ohm, 但是我们一般不会这样,而直接采用满载电流。
一般做输出可调,多半会用数字芯片来做,你的输出电压范围是多大? 满载电流时10A吗?
Hi
如果是内置MOS的芯片, 你或者可以选择:TPS53355, TPS53353, 见如下datasheet:
Hi
如果是外部MOS, 推荐TPS53219, TPS53819A
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps53219.pdf
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps53819a.pdf
后者频率可通过PMBus可调,但是只有8个可调档。
Hi
关于芯片,可以在TI网站上申请免费样片:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp
关于频率可调,上述出了最后一个是PMBus调节,其他芯片的频率都是由外部电阻设置的,因此可以改变外部电阻的阻值来设置频率。
Hi
上述芯片虽然是内置MOS, 即便是12V对1V/20A的转换,效率也在90%,功耗比较小,加上本身的封装,热阻非常小,另外还可以再加散热设计,芯片本身受到的应力并不大,可以尝试。
Johnsin Tao 说:Hi
如果是外部MOS, 推荐TPS53219, TPS53819A
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps53219.pdf
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps53819a.pdf
后者频率可通过PMBus可调,但是只有8个可调档。
Hi,那您的意思是可以通过调节PMBus来调节输出信号的频率?
Johnsin Tao 说:
这个可以控制输出信号的频率可调吗?这个开关频率不是和输出值大小与纹波有关吗?
Hi
TI C2000的芯片那边应该是有很多逆变器方案的。
如果用模拟芯片做,就TI模拟电源这边,出了少数CCFL的逆变器控制之外,通常都是做直流转换的,当然你可以用一些半桥或者全桥的芯片来是没有问题的。
另外控制上如果想灵活一点或者还有通信的要求,你可以用TI的C2000来做,详细的方案建议你直接咨询一下C2000的工程师
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/56.aspx
另外,论坛文库有几个论文你也可以参考一下
http://www.deyisupport.com/files/m/c2000/1687.aspx
Hi
你可以先看看C2000的这个方案:
http://www.ti.com/tool/tmdshv1phinvkit
和你的方案差入比较大,但是没有没有完全适合你可调频调幅的方案。
对于这一类芯片的控制而言,因为是采用软件编程的,所以在程序里可以做到调频调幅,当然也可以实现较低电压的转换,而不仅仅是400Vdc对市电的转换。