Part Number: TPS51317
TI的技术大牛们好,现在手头上使用的TPS51317芯片直接使用5V电源上电,输出0.9V,偶尔出现上电失败现象,输出无电压,猜测可能是因为自举电容的问题,后来将电容由0.1uF换成1uF,上电失败现象没有那么频繁了,但是仍然会出现上电失败问题,目前不知道是什么问题了,电路如下:
提前感谢在座的各位大神QAQ!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS51317
TI的技术大牛们好,现在手头上使用的TPS51317芯片直接使用5V电源上电,输出0.9V,偶尔出现上电失败现象,输出无电压,猜测可能是因为自举电容的问题,后来将电容由0.1uF换成1uF,上电失败现象没有那么频繁了,但是仍然会出现上电失败问题,目前不知道是什么问题了,电路如下:
提前感谢在座的各位大神QAQ!!!
HI
chargepump电容0.1uF没有问题。
有没有示波器看是一下输入电压波形?
确认是一下输入电压跌落是因为输入源限制(电源本身问题或者是受电流限制而拉低?),还是因为输入电容layout上离Vin脚太远,导致瞬态上的拉低?
HI
layout上不应该出现输出电容在背面,再通过过孔给输入的。这个很可能导致瞬态拉低的。
其次这样layout,也可能导致功率回路很大,这个可能引起带载能力下降。
你可以在板子正面焊接电容以及直接正面通电看一下(同时补足回路)