This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

REF2030: 是否支持快速开关机的应用场景

Part Number: REF2030


TI的工程师你好,

我们想找一颗电压参考的芯片来替代目前的设计,目前使用的是其他品牌的电压参考芯片,会偶发性的输出电压不对。设计输出为1.5V,但实际出来只有1.0V左右。

电路设计为输入3.3V,输出1.5V, 由于输入输出有很多电容,掉电几分钟之后,输入输出还有0.5V左右的电压。用原来的电压参考芯片,经咨询原厂得到该芯片在这种条件下(输入不掉到0V)会有概率无法正常Power on reset, 所以输出电压不对。

想咨询下,

1)REF2030这颗芯片是否适合我们的应用,就是掉电后,输入输出放电很慢,这时候再次启动是否也会出现输出电压不对的情况,on-off-on的间隔在100ms以上。

下图是目前使用其他品牌电压参考芯片输入输出情况波形(输出电压异常,只有1V):

  • HI

        输入掉电,低于Vout+Vdrop, 输出就会跌落到Vin-Vdrop.

        要保证输入电压不能掉电,如你所说,尽量将输入电容加大,但是可能要加到很大,因为100mS太久了,建议你通过调试来确认输入电容,或许要1000uF以上。

        我这边没有其他好的保持电压的电路, 只能建议要让输入不要掉电,因为这样输出跌落是必然的。

  • Hi Johnsin,

    现在不是要让输出不跌落,掉电时间长了,比如几秒钟后,也肯定会跌落。现在是希望再次上电后,输出电压是准确的。

    我们现在使用别家品牌的芯片遇到的问题是:在输入输出不掉到0时,再次启动,会无法Power on reset,反馈电压不对,导致输出电压不对。想咨询下,REF2030有没有遇到这样的问题,会不会有类似的故障出现。

    谢谢!

  • HI

       REF2030应该不会这样,可以申请免费样片测试确认(如果样片TI网站上申请不到,可以找你们长期合作的渠道商问一下)