This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UC2844: 应用在变频器反激电源上,器件的1脚或3脚表面烧了一个洞,一共坏了几十次,并且外围电路没有任何损坏,希望可以给出可能的原因。

Part Number: UC2844


  • Hi

        MOS有没有烧?  仅仅是烧Isense脚,sense电阻有没有烧?

  • mos没有烧,sense电阻没有烧,所有外围器件都没有损坏,只有uc2844的1脚或者3脚烧了一个洞,如图所示。

  • HI

        这种严重烧芯片一般是严重过压导致的,但是Isens没有烧坏,说明这里没有大电流,Isense的电压不应该很大。

        而comp是芯片部内,可以异常的烧坏,原因内部与VCC击穿,但是一般VCC烧掉,会导致的是芯片驱动烧掉,但是现在驱动,MOS都没有坏。

        还有其他信息吗?例如电路,烧的时候电路工作状况(例如输入输出条件,启动时还是工作中)?

        有没有波形(例如Isense, VCC等)

  • 这些芯片都是在客户现场损坏的,没有波形,且不确定是在启动时还是工作中损坏的,运行时间有长有短,输入电压为530v左右,多绕组输出5v,15v,18v,24v。

  • HI

       客户端应该隐瞒了一些信息,不可能就芯片坏,其他都没有话。

       flyback炸机不能说常见,经验上还是会看到一些的,一般芯片损坏,伴随着都会是MOS, Sense电阻也损坏的。

       你们是做成电源给到客户吗?   在你们生产端是否有类似的不良?

  • 这个反激电源是变频器上的辅助电源,客户说变频器坏了,然后将坏的运到实验室分析,是我们在实验室拆机分析发现只有uc2844坏了,万用表测量其它外围器件都正常,而且只将uc2844更换后电源就能正常带载工作了,所以我可以确定只有uc2844坏了,生产端没有损坏的,从客户得知至少是运行了一段时间后才坏的。

  • Hi

       但是在这里看到不到有任何过压的可能(因为sense电阻都没有烧掉的话,sense脚的电压就会非常小)。

       或者你可以找第三方公司做芯片单体开盖分析看看,是过压损坏,还是如ESD损坏等其他原因(联系TI sales渠道应该也可以做开盖分析,但是是付费的)

  • 请问一下怎么联系TI sales渠道,谢谢。

  • Hi

       你们购买芯片的渠道问一下。

  • 您好,我们对其中部分芯片进行开封,在显微镜下观察到损伤比较严重,不太像ESD损坏,还是考虑过压损坏可能性较高。芯片内部几乎所有功能都和VCC相连,如果VCC过压会导致别的引脚损坏吗?一般什么情况会导致VCC过压呢?请不吝指教,谢谢~(VCC是直流母线先经过电阻分压启动芯片,在通过辅助绕组持续供电)

  • Hi

        这个在最先的回复中提到,是可能是VCC烧掉,但是VCC如果烧掉,往往烧的不仅仅是芯片。

        VCC是二次绕组输出,这个严重过压,一般是反馈异常造成的,但是问题又来了,板子上反馈没有坏掉。

  • Hi

        这个在最先的回复中提到,是可能是VCC烧掉,但是VCC如果烧掉,往往烧的不仅仅是芯片。

        VCC是二次绕组输出,这个严重过压,一般是反馈异常造成的,但是问题又来了,板子上反馈没有坏掉。