请参考此贴。谢谢!
资料里所述两次学习Full Charge的定义是将电池充至规格书规定的满充电压(例如单节4.2V),还是使用电池包相应充电器充满(略低于单节4.2V)? 这样做的原因是什么?求教
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
资料里所述两次学习Full Charge的定义是将电池充至规格书规定的满充电压(例如单节4.2V),还是使用电池包相应充电器充满(略低于单节4.2V)? 这样做的原因是什么?求教
关于full charge的判断标准,请你参考楼上的回复,taper voltage的条件是可以根据Operation CFG C中的cell-taper来设置为根据电芯电压还是电池包pack电压来截止。
这两个设定并没有本质的区别, 如果电芯差异性不大,那么可以用电池包pack电压截止,但如果有的项目中,电芯的品质比较差 ,电芯之间差异比较大时,建议用电芯电压截止。 否则电芯某一串电压过高触发电芯过压保护时,可能pack电压还不够到Chargeing voltage-Taper voltage,如果你选择的cell-taper是0的情况下就永远满足不了充电完成的条件了(cell过压 C-MSOFET关闭)。
所有的这些都是为了让电池尽可能的接近100%充饱,得到一个精确的DOD charge(这个dod charge要用于后面Qmax第一次更新,作为well relaxed模式下检测到的DOD,它要么满足dv/dt<4uv/s的静态需求,另一种是在放电结束后静止5小时时获得的DOD ,只有充满电后,才能很好满足第一次Qmax更新时,两个well relaxed 状态下dod之差大于90%的要求)。