This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS5430: TPS5430的boot脚波形及电压掉落问题

Part Number: TPS5430
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

我的基本设计是DC12V输入,DC5V输出,再接LDO转DC3.3V输出,请教两个问题:

1、TPS5430电路是不是不能空载运行,调试过程中发现空载的情况下,正常工作一段时间后输出电压会不稳定,有跌落现象,boot脚波形也不是方波,而是如下图这种波形

 或者

请问这种现象是否正常?

2、加入负载以后,负载正常工作,有些boot脚波形是方波如下图

但有部分芯片的boot脚波形不完全是方波,如下图

似乎是由于负载电流偏小造成的,请问如果负载偏小,应该调整哪个元件来使开关状态稳定在方波状态?

下图是我的layerout图,基本都是参照datasheet设计的,应该没什么问题吧?

  • HI
       可以空载的,虽然datasheet上没有boot脚波形,但应该是方波,因为这个芯片没有节能模式。 (其实如果你有负载轻载应用,应该选用一些带有powersaving功能的芯片,例如TPS62130之类,轻载效率较高)

       目前出现这类轻载(空载)异常,是否全部都这样?  用webench确认一下电路,主要数输出电容,这个要配合内部补偿。 

       layout参考datasheet,主要注意PH脚,以及环路尽量小。

  • 目前空载的情况下,boot波形大部分如上图所示,加入负载后波形会好一些,但有的也不完全是方波,所以感到很奇怪,加不加负载对波形影响这么大吗?而且空载的时候有的正常工作一段时间后输出就不稳定了(不止一个芯片有这种现象),加负载后长时间测试倒是正常的,器件参数大都参照照datasheet配置的,电感采用的是22uH,3A的功率电感,输入电容采用100uF铝电解电容+10uF陶瓷电容+0.1uF陶瓷电容,输出电容采用220uF钽电容,然后接10uF陶瓷电容+0.1uF陶瓷电容接LDO的输入端,测试过程中也换过一些其它容值的电容,但效果基本没什么太大改变。另外,请问您说的环路尽量小,是指的PH脚到电感的这段线路吗?我是参照datasheet设计的(如上图)

  • HI

          将电路贴上来看一下。

  •     

    目前电路上用了两片TPS5430,DC12V输入,一片输出DC5V再接LDO转DC3.3V;另一片输出DC3.6V。后面准备改成只用一片TPS5430,DC3.6V从DC5V输出端接可调LDO获得。

  • HI

         借助webench确认一下电路,按照你的电路是用芯片内部的补偿网络,这个对输出电容的ESR要求特别高,不能用陶瓷电容并联(ESR太低),同时你整体输出电容有些大。(所以第一个电路要注意输出电容,第二个电路,如果陶瓷电容是LDO的输入电容,此时电容是否与TPS5430的输出电容靠得很近?)

         

        

  • 好的,谢谢!输出端的电容是一个220uF的钽电容,第一个电路的其它电容离钽电容比较远,第二个电路的LDO输入陶瓷电容离钽电容确实比较近,您的建议是不是应当尽量离远一些?另外,您说的陶瓷电容并联ESR太低是什么意思,这个电路里不是ESR越低越好吗,还是说应当有一个合适的值?输出电容用什么材质才比较合适?

  • Hi

        采用内部补偿,输出电容容值一般会相对较大(例如220uF,甚至更大),同时ESR不能太小。如果采用低ESR的陶瓷电容,就需要采用外部补偿电路。

        建议你去掉输出的其他干扰电路(电容,LDO等其他),然后空载看看。

  • 好的,我试一下,感谢支持!Pray

  • HI

        可以借助webench仿真确认电路,要严格参考输出电容的参数(容值和ESR),确保环路保定。