lox由于你给我发的私人对话中也问到这些基础性的问题,那么我也一并先发在这个帖子里作为一个参考答案,避免对同一问题的回复耽误sheldon时间,有不对和不足的地方再请他指正和更详细的讲解。
1:典型应用电路中D1是一个双二极管,这个二极管是两个二极管并联,有三个引脚,应用中只用了两个脚,请问另一个脚是空悬吗
R:BAt54是单个二极管,虽然它是三个引脚,不用的那个脚是悬空的,BAT54A/C/S才是两个二极管的结构。
2;我用风枪调到300度,每个芯片焊接时间在15秒以内。为什么烧坏了好多芯片啊,我的温度太高,还是因为同一片芯片不能来回拆了再焊接
R:焊接时间缩短一些,反复焊接会加大芯片损坏的危险
3;SRP的 SRN作用又是什么呢,我测试中这两个脚间没有电压差,我的检测电阻是10毫欧,我接下来测一下有没有电流通过
R这两个pin脚是用于检测检测电阻上的电压 从而知道电流的大小,只要有电流流过这两个引脚应该检测到对应的电压信号
4;15, 13管脚的驱动电压用万用表测得为零,用数字示波器测得幅值4v,而且为正弦波,但是频率高的很离谱,达到1MHZ了都,这是干扰原因还是有其他的原因呢、
R;这两个引脚应该对应pwm频率的1和0 ,pwm的频率是300KHZ,CCM模式下 ,你应该测量到的正常信号是300khz,
5:我TS脚的温敏电阻暂时用10K电阻代替了,文档中该引脚的电压范围VLTF V HTF怎么是百分数啊,是相对于哪个电压的呢,VREF?
R:是的,对应vref
6;REGN输出6v是干什么的啊,它是怎么配合BTST给电池充电的呢,那两个N沟道mos管怎么配合啊,输出这块不是太理解
R;这个用于驱动下管和给上管的自举电容充电,当下管导通时,开关节点为低,regn通过二极管给自举电容充电,当下管关闭后,开关节点电压抬升至Vin ,btst电压抬升至vin+V自举电容 从而实现了自举使得上管驱动器有足够高的电压来驱动上管这个n-mosfet。在dcm时,为了能够刷新自举电容,会有一个最小的下管导通时间。
倒三角为数字地,倒三横杠为模拟地(电源地)