如图,输出后端的3个二极管是由于特殊要求必须加上的,此时输出端电压是个周期约为30ms的3.6v到5.1v的方波脉冲,电池电压约3.7v,充电电流在0-600mA间变化,不知何故,难道是片子内的运放起振了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ch1信号是bq24012输出电压波形,ch2是电池端波形
这个问题,之前的回复中有提到你加的二极管会阻碍IC进行电池检测,建议你尝试在输出电容来加一个适当的电阻提供额外的放电渠道以完成电池检测,见datasheet的电池detection的内容。
插入电池以后是否发现那个波形没有了?看看充电是否正常完成,再检查一下快速插拔电池是否芯片能正常检测到。
以上均是在插入电池的状态下,充电电流一下子很大一下子又跳到0,附件里的图是当二极管短掉后即BAT和OUT短在一起时这里的波形
输出电容用1uf的电容,不要用2uf的、
检测芯片的焊接,特别是BAT脚的焊接是否良好。
正常情况下,电池未插入时,out端在REG和LOW之间跳动以检测电池是否有插入,并不是放大器自激震荡。
现在工作状态正常了,但是当电池电压充电超过3.8V时,也就是实际输出超过4.6V左右时,充电电流会大幅提升,iset电压正常,是不是芯片内部输出端连接pmosfet的运放驱动电压有限,当BAT脚电压上升时运放输出电压到达上限了,但是pmosfet的源极电压依旧上升,导致输出pmosfet的门到源极电压相对下降?
应该是芯片内PMOSFET的门电压由ISET端电流编程电阻的控制固定不变,而充电过程中输出脚电压不断上升,导致内部输出PMOSFET的门极源极电压不断下降,芯片设计初衷只保证当输出脚在4.2V以下mos管的工作状态,当输出大于4.2超出设计margin之后,输出mos管电流突然增大,是这样吧?所以如果我用这颗芯片没办法将电池安全的充电到4.2V了?
这个芯片是Pmosfet架构,靠近输入端的才是source端,输出端的是Drain极。
你把输入电压降低一些,如果是4.2V的单节电池,那么输入电压用9v的情况下效率也太低了,计算其理论最小输入电压要求1.8+0.7+4.2=6.7V 。
你说的没错,这个用9V效率是低了,但是有些事情不是我等能决定的了的,比如这个9V供电,我也很郁闷,不过实验的时候我是用的7V,p管我搞错方向了,不好意思,但是确实是电池低压时充电电流受控,充到超过3.8v以后电流就迅速升高,现在我把限流电阻又增大了,让充电电流为330mA,这次我自己看了一下,是充电到3.9v左右电流开始增大,4.0v左右时,输出脚开始输出一个周期为差不多60ms的方波脉冲,电流也随着方波忽高忽低,我用直流电源限流在700mA,当电流大于700mA时甚至将输出电压拉低,能否给点参考关于电流在电池充电过程中增大的成因
非常抱歉,前段时间由于诸多事情导致回复你这个问题较慢,给你带来不便请谅解!
在这个P-mosfet结构的线性充电器中,首先它要保证输入输出电压差满足大于dropout电压使得P-MOSFET工作在饱和区,此时的P-MOFET表现为一个受g-s控制的恒流源,由于电池端口电压还是小于VOREG 的,此时还是电流控制环路起到控制作用,理论上 根据Iset电阻上的电压值反馈到电流控制环,IC根据误差放大器的值控制g-s为一个固定值 使得输出电流成为一个恒定的电流,如果输出电流暴涨,只有工作在饱和区时,g-s电压差(负值)变的很大,或者因为输入输出电压比较低,进入到线性电阻区,那么gs会加大以提高输出电流值。正常的情况下,即使D极随着电池电压抬升导致SD电压差变小,但只要能够维持在恒流区,g-s是不会在电流控制环阶段再调整的,因为即使你的三个二极管使用的是0.6V的硅管,在7v输入时也会有足够的drop out电压保证工作在饱和区,除非你因为输入线的阻抗问题导致实际的输入电压低于预计值。
因此建议你检查一下是否你现在的板子的输入线是用的比较长的导线,如果是,请你缩短输入线的长度,或者将输入电压提高一些(直接提到9V试试)。
此外你提到的国际本质安全标准的资料能否share给我一份,我这边只看到按照允许失效两次的标准有提到电池的输出端要加三个二极管,谢谢了。
但我觉得对于一节锂电池,输出端即使加三个锗二极管,也会有0.6V的压降,这会使得锂电池的单次使用时间减少,增加充电次数,从而减少了电池的使用寿命。粗略去评估这个影响,通过常规锂电池的COV与Qmax的曲线,3.6V左右对应的电量只有10%左右,可能在这个基础上,再在安全性和使用效率权衡下来更重于前者。
重新做了一块试验板,去掉了3个二极管,BAT和OUT脚短接,Iset脚编程电阻用了2K欧的,Iset脚和BAT脚间电容试过0.1u,0.47u的,电池电压3.8V,充电电流一直在波动,Iset脚上量到是一个周期800ms左右的方波,不知道是不是让芯片进入了一直在检测电池插入的程序
如果设计的这个充电器外部的电池是可插拔的,那么还需要在输出端加一个1uf的陶瓷电容;如果电池是一直插在上面的,那么只要在BAT和Iset脚加0.1uf陶瓷电容就可以了。
只有电池没有插入时,输出端才会有周期性的高电压方波。
电池插入以后,正常的情况下是在预充,CC, CV ,recharge 或充饱这几个阶段之一。
如果你的供电线是比较长的导线,建议你直接测量你的输入电压 ,如果芯片的Vin pin不好测试,那么可以在板子上的输入电容上测量,看看实际的电压是否大于0.79+4.2=4.99V
供电电压正常,我的充电电流只有400mA,导线上没有多少压降,芯片引脚也可以量到,保证Vdropout大于1V的
你的这个芯片是从哪里订购的?建议你从TI的正规经销商购买,这样可以排除芯片的品质而造成困扰。
其实我无需电池插入检测的功能,我这个电路在有些时候也会出现像另外一个怀疑买到假芯片的人说的,Iset脚上有小幅度的三角波,但是更多时候Iset角上是0-2.5V的方波
你能私下告诉我是哪一个TI的工程师给你的样品吗?如何联系上的? 私信给我, 我帮你去确认一下。