在手册中:
当VOUT设置为测量Vbat时,进行下面设置:
The total pack voltage can also be monitored. The BAT voltage output is enabled or disabled by
FUNCTION_CONTROL [BAT].
VOUT4 = (Total battery voltage) × 0.02 when BAT = 1
当设置VOUT为Vpack时,进行下面设置:
The total pack voltage can also be monitored. The PACK voltage output is enabled or disabled by
FUNCTION_CONTROL [PACK].
VOUT3 = (Total pack voltage) × 0.02 when PACK = 1
但是在实际测量时,不管修改输出为VPACK或是VBAT输出的值总是不对,输出的值按照公式计算后,约为实际值的一半左右。
当使用ev300控制时,输出的电压也是不对的,不知道为什么,
希望能得到专家的解答。
我的qq:15738395