您好:
请问如果我想用运放串个二极管做过欠压保护功能,那我用运放拉低UCC2808的哪个管脚有效?比如在欠压保护时我将COMP脚拉低到1V以下能否实现关断芯片输出的功能?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
建议欠压保护的时候,将COMP脚拉到地,这样PWM将输出零占空比,以此实现保护功能。
楼主的意思,运放的输出不会随着IC的保护而消失,那么在CS端增加一个超过峰值电流比较器基准的持续电平,电流比较器将一直反偏处于保护状态,就好比在UC384X的3脚加一个超过1V的持续电平一样,IC是不会启动的。不知道我的理解是否正确。
你好,
UCC2808的软启动控制是集成在芯片内部的,启动时自动执行软启动控制,没有过流,也没有将COMP拉低。
拉低COMP和拉高CS是两种不同的关闭电源输出的方法,前者的效果是使PWM输出一直为零,后者的效果应该使PWM输出至少进行一次软启动状态。这点考虑前者关断效果更及时,推荐使用。
wei wang 兄的意思小弟完全理解,其实采用jerry chen的方法就是把二极管阴极接远方输出,阳极接COMP脚,保护时运放输出低电平拉低COMP脚电压,只要选个压降在0.6V以下的二极管就可以了,您的意思恰恰相反:二极管阳极接运放输出端并分压在1V以上,阴极接CS端,保护时运放输出高电平抬高CS端。可是jerry chen说IC的CS端若抬高到1V以上会进入软启动状态,可能是类似于跳周期性保护状态吧,如果在过欠压的状态下进入这种状态会对器件带来隐患,所以我个人感觉还是拉低COMP比较有优势吧。
从逻辑框图来看,应该不是这样,逻辑框图内有峰值电流比较器,如果CS一直高于1V,那么这个峰值电流比较器会一直处于保护状态,通过后面的逻辑门后,导致RS触发器是不会动作的,因此应该不会产生驱动信号,也就是不会象你说的产生依次软启动的。
这是个人对逻辑图的理解。