This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于UCC2808的使用

Other Parts Discussed in Thread: LM5025, UC3843

您好:

   请问如果我想用运放串个二极管做过欠压保护功能,那我用运放拉低UCC2808的哪个管脚有效?比如在欠压保护时我将COMP脚拉低到1V以下能否实现关断芯片输出的功能?

                               谢谢

  • 你好,

    建议欠压保护的时候,将COMP脚拉到地,这样PWM将输出零占空比,以此实现保护功能。

  • 1、从内部逻辑图及技术参数来看,COMP到CS端偏置最小值为0.6V,因此COMP端电压低于0.6V是安全保护值,可以通过运放输出导通一个三极管来拉低COMP端实现保护。(三极管饱和导通压降低于0.6V)

    2、也可以通过运放,在欠压时候在CS端施加一个高于0.8V的电压,实现保护功能。

  • 将CS拉高,芯片将进入反复软启动状态,不适合作欠压保护。推荐第一种方法。

  • 楼主的意思,运放的输出不会随着IC的保护而消失,那么在CS端增加一个超过峰值电流比较器基准的持续电平,电流比较器将一直反偏处于保护状态,就好比在UC384X的3脚加一个超过1V的持续电平一样,IC是不会启动的。不知道我的理解是否正确。

  • 您的说的软启动状态是靠CS端对电流的采样进行的“过流保护”吧?也就是说系统在上电瞬间一定会先进入过流状态,才能将COMP端的电压拉低?那这样还怎么起到“缓启”的作用呢?

  • 你好,

    UCC2808的软启动控制是集成在芯片内部的,启动时自动执行软启动控制,没有过流,也没有将COMP拉低。

    拉低COMP和拉高CS是两种不同的关闭电源输出的方法,前者的效果是使PWM输出一直为零,后者的效果应该使PWM输出至少进行一次软启动状态。这点考虑前者关断效果更及时,推荐使用。

  • wei wang 兄的意思小弟完全理解,其实采用jerry chen的方法就是把二极管阴极接远方输出,阳极接COMP脚,保护时运放输出低电平拉低COMP脚电压,只要选个压降在0.6V以下的二极管就可以了,您的意思恰恰相反:二极管阳极接运放输出端并分压在1V以上,阴极接CS端,保护时运放输出高电平抬高CS端。可是jerry chen说IC的CS端若抬高到1V以上会进入软启动状态,可能是类似于跳周期性保护状态吧,如果在过欠压的状态下进入这种状态会对器件带来隐患,所以我个人感觉还是拉低COMP比较有优势吧。

  • 再次谢谢二位的支持。

  • 从逻辑框图来看,应该不是这样,逻辑框图内有峰值电流比较器,如果CS一直高于1V,那么这个峰值电流比较器会一直处于保护状态,通过后面的逻辑门后,导致RS触发器是不会动作的,因此应该不会产生驱动信号,也就是不会象你说的产生依次软启动的。

    这是个人对逻辑图的理解。

  • 由于运放输出不会是零,因此经过一个二极管后拉低COMP不能完全保证,最好是运放输出通过一个三极管拉低COMP。

  • 您好:

        我还有2个问题

        1:基于您说的UCC2808的CS端一旦超过1V就会进入“跳周期保护”状态,那是否就意味着我的半桥电路无需另外再搭短路保护电路了呢?就像LM5025的缓启功能一样?

        2:我用于半桥拓扑,最大占空比40%,是否还需加斜坡补偿电路?就像UC3843一样.

  • 选择适当的CS脚电流采样电阻,并优化Layout,UCC2808能实现良好的短路保护。

    最大40%占空比不需要增加斜率补偿。