This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求一款LED驱动芯片和对应的设计方案(电流输出最大200mA,最小20mA,输出电压最大32V,最小12.8V)

Other Parts Discussed in Thread: LM3407, TLC5923, TLC59116

工程师,您好!

        我需要设计一个LED电路,要求如下:

1. 共有8种LED,它们的输出电流范围分别是20-50mA,50-100mA,200mA,对应的输出电压范围分别是2.2-4.0V,1.4-2.0V,1.8-2.1V。

2. 现在要求8种LED各8个串联(也就是说电压最大要32V,最小12.8V)。

3. 性能要求:8路可独立开关,独立调光,恒流精度千分之五。

4. 在电源要求上,需要蓄电池和开关电源(或线性稳压源)两种方式供电。

请您给一个建议的芯片和设计方案,非常感谢。

PS,我目前选定的是芯片有

LM3407:输出电流350mA,但这个芯片的最大输出电压是27V,也就是说20-50mA/3.4-4.0V的LED不能串8个。

TLC5923:输出电流0-80mA,电流精度1%

PPS,不一定要串八个LED,如果电压达不到,可以串4个*2组,但要达到性能要求。

  • Hi

       你的具体应用是做什么的? 主要在于电流精度要达到千分之五,这个应该是调光的精度吧,输出电流的精度是很难达到千分之五.

  • 陶工,您好!

            我是新手,有很多不懂的地方,有理解错的概念,还请您多多指教!

            我后来选择了贵公司的TLC59116作为设计首选。我看到了这款产品ELectrical characters参数里有三项:Iout,th1,2,3(threshold current for error detection)对应的参数是0.5*Itarget (单位%),难道不是表示电流精度是0.5%吗?汗。。。

    PS,我要做一个LED标准源。

  • Hi

         我的理解是 0.5*Itarget 是threshold current for error detection即误差错误侦测门槛值,并非目标电流值得精度。 

         按照datasheet电流的设定:VREXT = 1.26 V × 127/128 = 1.25 V, OUT,target = (1.25 V/Rext) × 15 , 可见LED电流精度与1.26V的精度,以及Rext的精度有关。

          datasheet没有明确说明1.26V的精度,但是又提到:In LED display applications, TLC59116 provides nearly no current variations from channel to channel and from  device to device. While IOUT ≤ 52 mA, the maximum current skew between channels is less than ±6% and less than ±8% between devices.

          所以在较大的电流设计时,通道与通道,芯片与芯片之间的电流差异还是比较大的,如果芯片横流精度高,不会造成这个差异结果,当然还是要看具体的测试结果。(一般而言的LED照明或者背光,电流精度并不需要很高)

          关于芯片,您可以在TI网站上申请:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp

     

  • Hi,陶工

           因为其他事情耽误了一下。我想问一下,德州仪器的芯片是否能达到稳定度为千分之五?我说的稳定度是指,在一个小时以内,电流的变化范围在千分之五以内。比如说,设定50mA的电流,误差为百分之十,即实际输出的电流为50±5mA,假定输入的电流值为52mA,那么是否这个52mA可以保证在一个小时内的变化范围只有千分之五呢?

           请您指教!期待您的回复。

  • “假定输出的电流值为52mA”,不好意思,笔误。

  • Hi

       电流稳定度,一般而言都是没有问题的。

       但是规格的tolerance一般都是超过0.5%的。