Other Parts Discussed in Thread: LM25184
1. 选择LM5181时,需要自己外接变压器输出隔离的VOUT?
2. 变压器不是只能通过交流吗?直流电压是如何通过变压器的呢?
3. 变压器的原副线圈匝数如何确定呢?以及RFB如何确定输出电压值呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
你可以参照datasheet第17页的方案设计计算来做(这里有比较详细的计算方法,只是参数不同)
或者借助TI的webench在线仿真来获得电路也是可以的。
谢谢您的解答,我全篇看了一遍datasheet,可能我没有很好的理解这个芯片,所以看的不是很明白。
1. LM5181不能直接输出直流电压,而是要搭配变压器才能输出直流电压?
2. SW与VIN之间(也就是变压器的原边)是一个占空比为D的方波信号(等同于交流电压)?那D如何确定呢?
3. 是不是先由公式8计算得到VOUT,再由公式1计算得到占空比D?占空比D设置为多少合适呢?
期待您的详细解答,谢谢
HI
这里的电压转换都是直流对直流的,也就是说输入是直流电压,转换出来也是直流电压。
SW确实是方波,但是经过变压器转换出来的还是方波,但是整流出来后经过输出电容就会滤成直流。 这里的占空比D,如上公式,输入是固定,输出是反馈设置的,变压器匝比你变压器固有(按照公司计算即可,这里先预设定最大占空比为60%,可以计算出匝比,具体可以参照datasheet上的案例)
一旦变压器确定,如上输入输出都确定,占空比就是自动调整到对应计算值。
1.所以LM5181的占空比D不是固定的值,也不是我可以控制的,而是根据输入和输出电压,芯片自动调节D?
2. 我参考LM25184(和LM5181应该非常类似,只是输出电流不同)提供的变压器(表8-2): Coilcraft公司的ZA9672-BE
问题是:为什么变压器还有固定的output(12V, 1A)呢?当匝数比固定后,VOUT应该只和RSET与RFB有关吧,变压器ZA9672不应该只能输出12V,应该可以输出任意电压吧,不知道理解的对不对?
(这是变压器的手册)
HI
1. 是的。
2. datasheet上有设计案例,按照案例的步骤来计算即可。变压器并非固定,如datasheet第19页公式14,15根据输入输出计算匝比,VOUT是RFB决定,见公式26.