Part Number: TPS54560B
我用TPS54560B芯片设计了一款10~32V输入(正常是12V),5V输出,最大输出电流为4A,开关频率600KHz的降压电源。
按照Ti官方工具选取了阻容和电感的值,电感选取比推荐稍微偏小。
在实际测试过程中发现TPS54560B的开关SW振铃,过冲较为明显。
下面是PCB原理图、布局和实测波形。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
如上面回复: 特别是SW脚, 这个应是你SW脚出现震荡的原因。
而datasheet上有很清楚的layout参考,和非常详细的说明,我这边能说的也就是这些。
如果你要量化这些,这个就没法说了,而且layout上的异常,很难说得很细微,因为不是说改个电阻就可以验证出来,所以说尽量参考就好。
一般主要注意SW脚,功率回路尽量小,输入电容尽量靠近芯片Vin脚等,这里在layout说明上都应该是有得。
HI
如上面回复: 特别是SW脚, 这个应是你SW脚出现震荡的原因。
而datasheet上有很清楚的layout参考,和非常详细的说明,我这边能说的也就是这些。
如果你要量化这些,这个就没法说了,而且layout上的异常,很难说得很细微,因为不是说改个电阻就可以验证出来,所以说尽量参考就好。
一般主要注意SW脚,功率回路尽量小,输入电容尽量靠近芯片Vin脚等,这里在layout说明上都应该是有得。