This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54560B: DC-DC降压电源芯片开关节点SW振铃

Part Number: TPS54560B

我用TPS54560B芯片设计了一款10~32V输入(正常是12V),5V输出,最大输出电流为4A,开关频率600KHz的降压电源。

按照Ti官方工具选取了阻容和电感的值,电感选取比推荐稍微偏小。

在实际测试过程中发现TPS54560B的开关SW振铃,过冲较为明显。

下面是PCB原理图、布局和实测波形。

  • HI

        严格参考datasheet layout,特别是SW脚。

  • 感谢回复!

    既然您提到了PCB布局,那能否指出这块板子的具体布局问题?期待您的回复,谢谢!

  • HI

        datasheet 第39页非常详细。

  • 这样回答多少有点不负责任了。如果每个人都能通过看数据手册就能解决问题,那么论坛的意义在哪呢?

    我知道这个振铃是因为走线电感引起的,但是我并不知道这个pcb布局具体问题在哪。

    续流二极管和电感要靠近开关节点sw,那多近才算靠近呢?现在的布局算远吗?

    高di/dt的环路面积要小,那现在环路面积算大吗?

    能否针对具体案例给予具体的建议?这才是论坛的价值。

  • HI

        如上面回复:  特别是SW脚,  这个应是你SW脚出现震荡的原因。

        而datasheet上有很清楚的layout参考,和非常详细的说明,我这边能说的也就是这些。

        如果你要量化这些,这个就没法说了,而且layout上的异常,很难说得很细微,因为不是说改个电阻就可以验证出来,所以说尽量参考就好。

        一般主要注意SW脚,功率回路尽量小,输入电容尽量靠近芯片Vin脚等,这里在layout说明上都应该是有得。

  • HI

        如上面回复:  特别是SW脚,  这个应是你SW脚出现震荡的原因。

        而datasheet上有很清楚的layout参考,和非常详细的说明,我这边能说的也就是这些。

        如果你要量化这些,这个就没法说了,而且layout上的异常,很难说得很细微,因为不是说改个电阻就可以验证出来,所以说尽量参考就好。

        一般主要注意SW脚,功率回路尽量小,输入电容尽量靠近芯片Vin脚等,这里在layout说明上都应该是有得。