测试发现out1,out5 波形 和 out2-4 不一样,请帮忙看下正常不?
输入电源12V,输出为5路120m LED,10串LED一路,附件是波形和原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
测试发现out1,out5 波形 和 out2-4 不一样,请帮忙看下正常不?
输入电源12V,输出为5路120m LED,10串LED一路,附件是波形和原理图
Hi
电路看起来没有大的问题,输入不需要LC. 电路你可以参考datasheet, 主要就是确认电感饱和电流足够,以及电流电阻设置等。
出现上面OUT脚电压异常,很可能和芯片有关,请问你芯片哪里买的?
其次就是要注意负载LED的连接,不要出现有接触不良的情况。
Hi
更换芯片看看,注意LED负载连接不要出现接触不良的情况。
问题不应该出在时序上,EN启动延时,后软起输出,这些没有问题。
从波形上看,这些上冲,很可能是测试问题。 layout上可以参考datasheet说明。
Hi
有没有确认layout,确认是否严格按照datasheet layout要求来做?
从波形上除了很可能是测试上的问题外。如你所说,上冲出现在开关切换时的话,确实要确认一下layout(可以将频率设置稍微低一点点看看),但我仍倾向于测试。
现在屏端OU1 OU2 OUT3接一起,OU4 OU5 OUT6接一起,主板端LP8866的LED_SET脚接的是42.2K电阻,ISET接的8.8K电阻,目前背光无法亮,LED_A量电压只有12v(输入电源是12V)。
上一版硬件是OU1 OU2 OUT3 OU4 OU5 OUT6 全部是单独的通路,LED_SET脚接的是3.92K电阻,ISET接的26K电阻,背光是正常的。
这一版,模组厂背光FPC做错,OU1 OU2 OUT3接一起,OU4 OU5 OUT6接一起。
请问IC是需要别地方设置吗?