Part Number: LP8556
使用LP8556SQE-E08/NOPB 来控制LED背光,4路,单路6ma电流,16.5V电压,原理图如下:
软件设置方法如下:
首先0x16设置为0x00,设置1-4路LED不使能,然后0xa2设置为0x00,比例算法设为方式0,0xa0设置为0x99,比例为6/10,最大电流设为10ma,比例为6/10,最后0x16设置为0x0f,设置1-4路LED使能
输入电压是12V,I2C 寄存器可以正常设置,出现无法控制恒流问题,LED无法点亮,VOOST电压在14V
通过将灯的LED-直接接到地,手动将lp8556的BOOST控制到17V,屏幕有可以点亮,
电路连接没有问题,帮忙看看有什么问题
中间串了测电流的芯片,去电也没影响。
谢谢