Part Number: LM5140-Q1
TI 工程师你好,
我们最近在即将量产的项目中发现有3pcs 板子的load switch的输入脚损坏,其输入接的是LM5140的5V输出。
别的客户同样有损坏load switch的情况,他们有测到7V多的过压,他们猜测的是punch throught的问题,附件是我们的原理图,帮忙review。
另外,punch through是否会导致过压。是否还有其他会导致过压的情况?
目前我们自己还没有复现出问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
按照datasheet 第26页开始的设计案例即可。
建议你可以做一下启动测试,以及负载动态变化,示波器抓一下这个时候的输出波形(一般输出电压上冲常见都会出现在这个状态下。)
同时看看输出电压正常工作时的波形,一般即便环路不稳定造成输出不稳定,但不会严重过压。
Hi
我也觉得不应该有严重到过压7V以上,如果存在这种情况,一般会在波形上至少能抓到超过6V以上的上冲(正常,启动瞬间是不会有上冲的)