Part Number: LM3481
Other Parts Discussed in Thread: PMP20183
在使用该片子做了一个升压电路,电路采用的是PMP20183的参考设计,参考设计输出200V@10mA,功率2W。我采用相同的电路,空载输出250V,在输出端接上25k电阻后,电压降低为220V,功率只有1.9W。但是我的实际需求是需要5-6W,请问有什么方式能够提高电路的输出功率呢?

我看有的芯片的运用中,通过并联驱动mos增加驱动能力,这种方式是否可以采用(我的mos管Id的最大电流是留了足够的余量的)。