Other Parts Discussed in Thread: PMP20183
在使用该片子做了一个升压电路,电路采用的是PMP20183的参考设计,参考设计输出200V@10mA,功率2W。我采用相同的电路,空载输出250V,在输出端接上25k电阻后,电压降低为220V,功率只有1.9W。但是我的实际需求是需要5-6W,请问有什么方式能够提高电路的输出功率呢?

我看有的芯片的运用中,通过并联驱动mos增加驱动能力,这种方式是否可以采用(我的mos管Id的最大电流是留了足够的余量的)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
确认电感的饱和电流足够大,chargepump电容适当加大。
另外确认一下sense电阻是否有noise影响导致电流过载?
后来我又重新测试了一下功率,输出250V,发现在带载3mA以上就开始出现电压下降的现象,也就是说功率只有250x0.003=0.75W,这和参考设计相差有点大了。
电感采用的是330uH 5.2A的电感,饱和电流是足够大了的,Sense电阻波形叠加了噪声毛刺,小于100mV,没有达到芯片的限流值,而且后面减小了Rsense,依然没有改善。
chargepump电容还没有加大试过,可以尝试一下。不过我的电容值和参考设计上是一样的,都是4.7uF,但是相差的效果比较大。
HI
chargepump电容是C3. C100为0.1uF, 改改看改到0.22uF甚至更大一点点
谢谢关注,C3 C100我已经使用到了4.7uF了,目前采用的是四倍压,倍压电路的电容都用的是4.7uF。
HI
C3,C100并非越大越好,不需要4.7uF这么大,选择0.22uF~0.47uF应该是可以的,具体你可以调试看看,输出电容4.7uF不用改变。
好的,我试试。另外这个电容的大小“并非越大越好”是什么原因呢?倍压电路里面电容的作用就是储能通交流的吧
HI
你可以看看一些chargepump芯片电路的设计,chargepump电容是通过计算出来的。