This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS5430: TPS5430输出电压和输入电压一致

Part Number: TPS5430

采用TPS5430进行24V降压到6.8V,但是焊接完发现输出电压和输入电压几乎一样,这是什么原因啊

  • HI

        断电下测试Vin与PH脚阻抗,看是否芯片有pin脚击穿?

       如果只是极少量这类不良,需要确认输入电压在启动瞬间是否有严重的过充电压? 以及功率电感饱和电流是否异常或者说偏小,最后就是确认layout上,Powerpad是否充分接GND?

        如果未通电前就出现阻抗异常,需要确认芯片质量?

  • 您好

    1 测试阻抗这个我有点不太会测,我用万用表蜂鸣档测7.8引脚,蜂鸣器不响,是样子测嘛?

    2 过充电压不太可能,因为我用的是可调电源接的,输入24V就是稳压的24V

    3 功率电感饱和电流选用的是3A的,我没有接任何负载,所以应该不是这个问题

    4 Powerpad我没有接GND,我之前做的降压24降5V,和24降12V都没有接地,但是测试都很正常,我在网上看这个接地是散热作用,是否不连接也可以

    5 之前别的项目测试过芯片质量,芯片质量没有问题

  • 然后我的器件选择是22UH电感,10UF输入电容,输出电容的话,

    1 我选择用150uf 10v 耐压的,发现器件通电后发热,应该是耐压不够

    2 我选择用220uf 16V耐压的,发现通电后无发热现像,但是输入和输出电压一致,输入24V,输出21V左右

  • 您可以帮我看一下这个器件选择嘛?我感觉我可能是器件选择有问题吧,电路图和器件的连接我都跟我之前画的降压一样的

  • 然后您第一个问题的阻抗测试,我拿红表笔接7引脚,黑表笔接8引脚,蜂鸣档测试电压为0.68V左右,这个数值和我之前的降压电路不一样,我之前的降压电路测量都是OL,没有具体数值,是不是这个有问题啊

  • Hi
        电路建议你借助webench在线仿真确认,输入电容建议选择耐压50V的,

        另外请问你芯片哪里买的?

  • 电路仿真是用webench输入输入电压和输出电压电流生成的那个吗,我就是根据这个画的

    输入电容用的是50V耐压的

    芯片是之前在嘉立创买的

  • HI

        如果电阻是借助webench在线仿真,主要就是注意功率电感饱和电流足够,其次就是输出电容的大小以及ESR要尽量参考。

       如果电感饱和电流不够,负载过大是会烧芯片的。其次就是注意layout,  包括Powerpad充分与GND焊接。

       上面都注意到一般不会烧芯片。Vin与PH阻抗,直接用万用表测量阻值即可。

        芯片购买注意注意尽量找TI, 或者长期合作的渠道上。不建议在淘宝或者电子商城,特别是首次购买,很容易出现芯片质量问题的。