采用TPS5430进行24V降压到6.8V,但是焊接完发现输出电压和输入电压几乎一样,这是什么原因啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
断电下测试Vin与PH脚阻抗,看是否芯片有pin脚击穿?
如果只是极少量这类不良,需要确认输入电压在启动瞬间是否有严重的过充电压? 以及功率电感饱和电流是否异常或者说偏小,最后就是确认layout上,Powerpad是否充分接GND?
如果未通电前就出现阻抗异常,需要确认芯片质量?
HI
如果电阻是借助webench在线仿真,主要就是注意功率电感饱和电流足够,其次就是输出电容的大小以及ESR要尽量参考。
如果电感饱和电流不够,负载过大是会烧芯片的。其次就是注意layout, 包括Powerpad充分与GND焊接。
上面都注意到一般不会烧芯片。Vin与PH阻抗,直接用万用表测量阻值即可。
芯片购买注意注意尽量找TI, 或者长期合作的渠道上。不建议在淘宝或者电子商城,特别是首次购买,很容易出现芯片质量问题的。