This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76952: 关于充放电mos由主机控制相关问题

Part Number: BQ76952

如果所示,bms上电激活后配置好AFE芯片后,充放电mos会开一下,然后又接收到的单片机的关机指令,所以看上去会有个打开管子的过程。

我想做的是:在出事化的时候让管子默认是关闭的,接下来我是这样做的

1、我查找了手册,如下图

配置这个状态位为1,但是没有效果,仍然会有这个打开的过程。

2、增加配置完毕后,发送一个一键关闭所有mos的命令,如下图:

增加命令后这个打开过程没有了。

问题1:我的这样操作是否正确,是否是标准做法,是否有其他方法。

问题2: FET Options中FET_INIT_OFF这个位似乎没有影响,无论是我初始激活,还是保护之后的mos恢复,貌似都是AFE主动开的而不是host控制的。所以请问这个位怎么理解

感谢!