Part Number: TPS65131
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
各位好
我使用TPS65131配置±15V电压,使用电路为规格书推荐电路,同样PCB Layout也与其拓展板中类似。
但目前发现,空载能实现设定的±15V电压。但是带载调试(电阻100R、1K、12K)在负电压端都呈现0V电压,正电压会有电压下降。
还请帮忙分析一下原因,感谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
带载能力下降,首先需要确认功率电感饱和电流足够,其次layuot上确认功率回路尽量小。
HI
Layout在datasheet上描述更加清楚,建议直接看datasheet。
功率回路,例如升压,输入,电感,MOS, GND的回路,以及输入,电感,肖特基,输出的回路。
HI
是的R7是不应该要的,会导致输入上脚较大压降造成功耗,甚至无法启动(如果带载较大)。
纹波大,要确认是否是测试问题,也可能是layout不好导致。
Hi
可以测试一下静态电流看是否正常,规格上是uA级别(不超过1mA), 所以芯片自身需要的电流非常小。
从你描述看,消耗太大,是否所有板子都这样? 一般这种情况,都是芯片问题造成的。
HI
波形上,我倾向于是测试原因。
静态电流过大,建议还是确认一下芯片来源,要么来自TI,要么来自你们长期合作的渠道上,不要购买自电子市场或者淘宝等。
HI
和powersaving没有关系,主要是电感,以及layout影响比较大。 从datasheet 第7页图6-4看,负压输出450mA都很勉强。
升压芯片,选择开关电流大于12V*1A/85%/5*1.2*1.1=3.7的升压芯片,见升压芯片list: https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-up-boost/boost-converters-integrated-switch/products.html#p634max=12;84&p834typ=3.7;16 设置开关电流大于3.7A, 输出电压大于12V, 再细选,例如TPS55340之类的芯片都是可以的。
降压芯片,选择输出电流大于1A/(1- 12/17)= 3.4A, 输入电压大于17V的降压芯片: https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html#p238max=17;120&p451max=3.4;6
可选择的芯片都非常多,你可以再细选,例如价格,电压范围等再做限制。
Hi ,大佬,您好!好久不写邮件,我还在研究TPS65131的输出功率问题,哈哈哈。遇到一个比较奇怪的问题,想请教一下。从输出功率的角度来看,输出电压越高、输出电流越低。我用示波器抓取,输入Vin=5V,VPOS=12V,VNEG=-12V,此时最大输出电流为±0.225A(100KHz方波)(电流再高升压芯片就会异常,负电压跌落);为了获得更大的输出电流,我调低升压,VPOS=6V,VNEG=-6V,理论上来说,最大输出电流应该能提高不少,但实际上,只从±0.225A(100KHz方波)变为了±0.265A(100KHz方波)。输出电压降低一倍,能带动的负载电流仅仅增长这么一点,感觉不合逻辑。还望指教一下~
HI
带载能力下降本身就是异常,而且在降低输出电压的情况下,如你所说输出电流也应该会提更上去更多一些。
或者你可以参照datasheet 第17~19页看看电路的效率是否正常?
好的,我会同步再重新Layout做测试。今天测试的时候发现一个有趣的现象,想分享一下,不知道对电路分析有无帮助。因为TPS65131是给一个跟随运放电路供电,当运放接负载在一个临界点(同负载,有时候接入负载,TPS65131带载正常;有时候接入负载,TPS65131带载异常),当S1闭合,1端为正常波形电压时,断开13端信号输入,此时1端电压变为电压缓慢下降的直流,在降为-2V后,不再下降(波形会有明显的平稳现象),之后再重新打开13端信号输入,TPS65131就异常工作;而只要在降为-2V之前重新打开13端信号输入,TPS65131就正常工作。比较神奇,哈哈哈,也不太理解TPS65131是进入了什么奇怪的状态。