Part Number: LM25184
您好,请教几个关于LM25184的问题:
1. 手册中图8-1中的变压器T1这是为了隔离输入和输出电压隔离吗?如果去掉T1,Vsw仍然可以输出直流电压吗?Vsw=Vin+Vout+0.2V(假设T1的匝数比为1:1)
2. 变压器只能通过交流电,LM2514作为直流DCDC,可以通过变压器调整电压,Vsw输出的是直流电压还是高频脉冲电压(开关频率)呢?
3. 变压器输出的电压是什么样的电压呢?和开关频率一样的交流信号?然后通过Cout滤波成直流?
4. 我们按照图8-1设计的电路,输入为28V,设计输出为12V,Nps=1:1,理论Vsw应该等于28V+12V+0.2V=40.2V吧,但是实测Vsw也是28V,Dclamp和DF之间的电压是43.6V(红色箭头处),有哪里值得怀疑的吗?

谢谢