TPS2378的官方参考设计有问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我看到很多同仁按照TI 官方demo参考设计画图时会有输出功率低或者带载能力有限的问题,这实际上是因为TI demo原理图本来就有问题,
可是尝试以下几种方式修改
第一:将变压器Date端的中心抽头的每个75R都串一个0.1uF到GND,或者直接将75R干掉只上件0.1uf(常规做法),重测;
第二:将变压器Port端的中心抽头每个75R都串一个0.1uF/2KV到GND,这是主因,重测;
出问题的主要原因是PSE在供电CABLE线上检测到2个75R的串联总值150R(因为供电方式要么Alt A,要么 Alt B)导致分级检测出问题,一直循环监测检测,所有只能带动小负载(不超过100mA),MOS管没有打开。
Hi
评估板应该是不会有问题的,因为这些板子都有做测试,并且在使用指南上有波形以及相关数据。但是客户购买到的评估板是有可能有问题的,因为偶尔会出现运输过程中板子受损的情况。
如果板子没有明显受损,建议你可以在美国E2E上确认下,因为他们有板子可以确认,同时可以比较你们板子上是否差异或者说不容易看到的受损。
HI
确实不太明白你说的是什么(我没有实物,看不到变压器的连接),同时我这边也没有评估板可以测试,所以上面说了,建议你找美国E2E确认下板子:https://e2e.ti.com/