This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS2378: TPS2378 demo参考设计有问题

Part Number: TPS2378


TPS2378的官方参考设计有问题

  • 我看到很多同仁按照TI 官方demo参考设计画图时会有输出功率低或者带载能力有限的问题,这实际上是因为TI demo原理图本来就有问题,

    可是尝试以下几种方式修改

    第一:将变压器Date端的中心抽头的每个75R都串一个0.1uF到GND,或者直接将75R干掉只上件0.1uf(常规做法),重测;

    第二:将变压器Port端的中心抽头每个75R都串一个0.1uF/2KV到GND,这是主因,重测;

    出问题的主要原因是PSE在供电CABLE线上检测到2个75R的串联总值150R(因为供电方式要么Alt A,要么 Alt B)导致分级检测出问题,一直循环监测检测,所有只能带动小负载(不超过100mA),MOS管没有打开。

  • Hi

       评估板应该是不会有问题的,因为这些板子都有做测试,并且在使用指南上有波形以及相关数据。但是客户购买到的评估板是有可能有问题的,因为偶尔会出现运输过程中板子受损的情况。 

        如果板子没有明显受损,建议你可以在美国E2E上确认下,因为他们有板子可以确认,同时可以比较你们板子上是否差异或者说不容易看到的受损。

        

  • 论坛里采用TPS2378参考设计做PD负载出现相同问题的不是一个人。我们不要揣测,我们只从电路原理上分析它。

    因为两个供电线对之间跨接150R电阻,所以PSE检测时,开路阻抗>500KR的指标永远不能满足,PSE会一直处于检测-移除-检测的循环

  • HI 

         有没有修改分级电阻?

  • 是我上面的表述不够清楚吗?POE协议你搞清楚没有,我看到你这个人在论坛里不疼不痒没有逻辑的回复了很多问题,但大多是都是无效回复。

    你可以找DEMO板实际测试验证,可以用仿真软件仿真,但是这么不负责的耗费别人的时间在这回复一些低端问题有什么意义,现在TI的 FAE都这么混了?还是你在凑KPI?

  • HI

         确实不太明白你说的是什么(我没有实物,看不到变压器的连接),同时我这边也没有评估板可以测试,所以上面说了,建议你找美国E2E确认下板子:https://e2e.ti.com/

  • 【两个供电线对之间跨接150R电阻,所以PSE检测时,开路阻抗>500KR的指标永远不能满足,PSE会一直处于检测-移除-检测的循环】

    如果这句话你没看懂,请你去读POE协议,熟悉POE工作过程,如果你不熟悉,请你不要回复我的帖子。因为你的回复是无效回复,没有有用信息。不要浪费我们彼此时间。

  • Hi

        无法解决你的问题。

        你可以在美国E2E讨论: https://e2e.ti.com/

        

  • 我看到有关TPS2378的帖子你回复了不少,但是你却不熟悉POE协议,总是在帖子里问一下低端问题,这有点可笑。请不要再回复我!谢谢你!

  • HI

        好的。