电路见上图,输入5V,输出22.7V,测量时发现反馈脚电压为1.3V左右,与IC手册的1.233V不符,
这个电路与数据手册的电路差别不大,没有发现哪里会引起这个原因,求解答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
也就是输出电压略微偏高吗? 有没有测试波形?纹波是否异常偏大或者输出存在不稳定?
HI
看起来是不稳定造成的。
将负载稍微加大进入CCM模式看看波形是否正常些? 从你的波形看轻载下的,并且波形上看起来纹波太大,有一定测试的原因,看看CCM下是否好一些。
另外就是要特别注意layout, 建议严格参考datasheet,如果不是纹波测试上的问题,很可能是layout不好导致的。
HI
这个应该是轻载下跳跃模式下纹波过大导致测试上略微偏大,上面波形没有问题。
你电路应该是webench获得的,不应该出现问题,主要就是注意layout,建议严格参考datasheet。