一直有个困惑,对于TPS5430,TPS5450这种背面有PowerPad的封装的芯片,数据手册上都是把它连到地上的。如果我不连这个引脚(PowerPad)到地,会不会对功能有什么影响呢?自己感觉这个Pad只是用来散热的。请教专家
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
单从TPS5430来说,它主要的功能就是散热,因为对电源来说,GND一般是大块相连的,将此PowerPad接到地上也有利于散热,但是对功能没有影响;
另一方面,TI的许多大电流输出Buck转换器,因为AGND和PGND需要单点接地,所以一些IC就在内部的AGND和PGND加滤波相连,更方便客户使用,所以对这种应用来说,PowerPad是一定要接到地的。
Archer 说:一直有个困惑,对于TPS5430,TPS5450这种背面有PowerPad的封装的芯片,数据手册上都是把它连到地上的。如果我不连这个引脚(PowerPad)到地,会不会对功能有什么影响呢?自己感觉这个Pad只是用来散热的。请教专家
建议你按照Datasheet的方式连接。原因是,有的芯片的Thermal PAD完全是为了散热,但是有的芯片的Thermal PAD本身就有电气连接(比如TPS51312)芯片的AGND是靠Down bounding的方式连接到Thermal PAD的,而没有连接到引脚。