This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS5450 PowerPad 连接问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS5450, TPS5430, TPS51312

一直有个困惑,对于TPS5430,TPS5450这种背面有PowerPad的封装的芯片,数据手册上都是把它连到地上的。如果我不连这个引脚(PowerPad)到地,会不会对功能有什么影响呢?自己感觉这个Pad只是用来散热的。请教专家

  • 你好,

    单从TPS5430来说,它主要的功能就是散热,因为对电源来说,GND一般是大块相连的,将此PowerPad接到地上也有利于散热,但是对功能没有影响;

    另一方面,TI的许多大电流输出Buck转换器,因为AGND和PGND需要单点接地,所以一些IC就在内部的AGND和PGND加滤波相连,更方便客户使用,所以对这种应用来说,PowerPad是一定要接到地的。

  • 谢谢您的回答,现在明白了

  • Archer 说:

    一直有个困惑,对于TPS5430,TPS5450这种背面有PowerPad的封装的芯片,数据手册上都是把它连到地上的。如果我不连这个引脚(PowerPad)到地,会不会对功能有什么影响呢?自己感觉这个Pad只是用来散热的。请教专家

    建议你按照Datasheet的方式连接。原因是,有的芯片的Thermal PAD完全是为了散热,但是有的芯片的Thermal PAD本身就有电气连接(比如TPS51312)芯片的AGND是靠Down bounding的方式连接到Thermal PAD的,而没有连接到引脚。

  • 好的,谢谢。就是觉得焊测试电路的时候要焊这个Pad挺麻烦的。