Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO
Hi 您好
FW 版本 bq40z50R4 FirmwareBundle-4.03
使用電芯 Pinyou- PYR18650 4S2P Chem ID 4106
電芯特性是 2.5V ~ 3.6V
依照Cell 0.5C 放電 還學習
放電後靜置5小時10分 充電後靜置2小時10分
參數RSOC 0 ~ 100% 是 2.8V (11.2V) ~ 3.5V (14V)
Golden Learning 從未更新Qmax Ra Table .....等等
參數設定gg檔案如下
另外有2個問題
1. 也未看過平衡啟動過
2. 鋰鐵是否可用R1 OR R2 版本 這兩個版本確穩定多了