电路按此原理图搭建,滤波电容使用了10uF电解电容和101钽电容
电感自己绕制,使用LCR测量仪测试为5.4uH.
测试参数如下:
| Vin / V | FB / V | Vout / V | Vout / Vin |
| 1.083 | 0.269 | 1.662 | 1.5 |
| 2.168 | 0.419 | 2.645 | 1.2 |
| 2.983 | 0.516 | 3.220 | 1.1 |
为什么输出不能稳定呢,且理论Vout / Vin =6.56,实际数据却不对,经多次检查电路连接与原理图一致。
1.请问各位老师这可能是什么原因?
2.手册说:A ceramic capacitor placed as close as possible to the VBAT and GND pins of the IC is recommended.
我没有使用陶瓷电容,且没有太接近VBAT,这是问题的原因吗?
芯片方向肯定没错,按下图确定: