This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54227 输入电源短路问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS54227

测试TPS54227(Vin:12V 稳压源,Vout:5V/1.5A,电子负载)过程中输入电源12V不小心人为短路,发现IC就出现故障无法工作。 请问TPS54227对输入电源短路的情况是否有保护机制?造成IC损坏的原因分析如何?  谢谢!

  • 你好,

    能详细描述一下现象吗?tps54227哪部分功能受到了损害?

  • 芯片有输出过流保护,但是没有输入过流保护,请检查损坏的原因,特别是VIN, EN脚,看对地阻抗是否发生变化;

  • 你好,单纯的输入电源自身短路对IC是没有任何影响的,但是现在怀疑你是不小心将IC高压低压PIN连一起烧毁IC使得IC的输入短路了,这样表现出来同样是输入电源短路了,所以要确认短路电流是走IC外还是IC内的,简单可以测量IC的Vin对GND阻抗是否为无穷大,另外要注意输入电容也可能短路。

  • 谢谢以上三位的回复。

    具体故障过程及IC损坏情况如下:

    1、在TPS54227工作测试中,输入端的12V和GND的两个鳄鱼钳不小心碰在一起导致12V短路。重新上电发现TPS54227无法工作。

    2、测试TPS54227各引脚,发现输出SW脚对GND短路(IC内部下MOSFET被击穿?),IC表面没有损坏痕迹。

  • Hi

        可能的原因如下:

       1.  12V与GND即将接触的瞬间,会发生放电现象,在12V电压上会产生非常的大的Spike, 可能会超过20V, 电压将会对Vin脚,以及SW脚产生冲击,这个过程中可能导致SW脚烧掉。

       2.  12V的高频Spike影响到MOS驱动器的动作,上下臂MOS出现了同步导通,将下臂膀的MOS烧掉。

       你谈到的这种其中,在实际的应用电路中不会出现(layout上不会出现这种现象),属于试验操作失误,所以在芯片设计上不会考虑到这种情况下的保护。  

  • 另外还有一个IC温度问题:

    实验测试在输出5V/1A情况下,老化2小时OK。输出5V/1.5A情况下,IC温度会快速上升并且几分钟后损坏。请问TPS54227有过温保护功能,为什么没有触发过温保护?另外规格书中IC的工作最高结温为150度,而过温保护点是在165度,是否存在IC还未触发过温保护点就损坏了?

    谢谢!

  • Hi

       不怀疑是芯片温升导致的不良现象,原因是这块芯片的效率比较高,芯片温升并不高,按照12V输入5V/1.5A芯片的温升大约是21℃,相信的run in环境温度不会超过100℃.

       如果这种现象是出现在输出电流提升以后,注意一下你的电感的饱和电流,至少建议大于2A以上。