测试TPS54227(Vin:12V 稳压源,Vout:5V/1.5A,电子负载)过程中输入电源12V不小心人为短路,发现IC就出现故障无法工作。 请问TPS54227对输入电源短路的情况是否有保护机制?造成IC损坏的原因分析如何? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
测试TPS54227(Vin:12V 稳压源,Vout:5V/1.5A,电子负载)过程中输入电源12V不小心人为短路,发现IC就出现故障无法工作。 请问TPS54227对输入电源短路的情况是否有保护机制?造成IC损坏的原因分析如何? 谢谢!
你好,单纯的输入电源自身短路对IC是没有任何影响的,但是现在怀疑你是不小心将IC高压低压PIN连一起烧毁IC使得IC的输入短路了,这样表现出来同样是输入电源短路了,所以要确认短路电流是走IC外还是IC内的,简单可以测量IC的Vin对GND阻抗是否为无穷大,另外要注意输入电容也可能短路。
Hi
可能的原因如下:
1. 12V与GND即将接触的瞬间,会发生放电现象,在12V电压上会产生非常的大的Spike, 可能会超过20V, 电压将会对Vin脚,以及SW脚产生冲击,这个过程中可能导致SW脚烧掉。
2. 12V的高频Spike影响到MOS驱动器的动作,上下臂MOS出现了同步导通,将下臂膀的MOS烧掉。
你谈到的这种其中,在实际的应用电路中不会出现(layout上不会出现这种现象),属于试验操作失误,所以在芯片设计上不会考虑到这种情况下的保护。
Hi
不怀疑是芯片温升导致的不良现象,原因是这块芯片的效率比较高,芯片温升并不高,按照12V输入5V/1.5A芯片的温升大约是21℃,相信的run in环境温度不会超过100℃.
如果这种现象是出现在输出电流提升以后,注意一下你的电感的饱和电流,至少建议大于2A以上。