This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5026: 有源钳位反激闭环调试,输出不对

Part Number: LM5026

现在在做一个有源钳位反激电路,原边是两模块并联,   ,现在由于开关管电压应力问题,直接短接了图中的L1,L2,仅依靠变压器漏感谐振,匝比1:1,匝数3匝,励磁电感和漏感分为为0.17u和1.7u,采用的是平面变压器,现在是在16-50V输入,28v输出,250k频率,最高功率希望能到200w(短时间能上200即可),反馈回路如图所示   ,控制芯片LM5026的REF和COMP引脚电流对应是0-1mA,对应了100%-0的占空比,现在反馈没有焊接电容C10,当作PI调节使用,输出电压如图所示     ,一次侧功率管波形(蓝色为驱动,黄色为Vds)   ,同时变压器伴有很大叫声

  • HI

       没太看明白你的电路,但是如果你测试驱动存在不稳定,这个是可能导致变压器啸叫的。

       所以要确认电路的稳定性,包括反馈,或者其他原因导致的不稳定都可能造成上述问题。

  • 现在我是控制板与功率板是两块板,之前功率板是做过开环测试的,工况是正常的,现在闭环测试后,就出现了上述的问题, 现在有调整过PI参数(至少两个数量极,例如从1nf到400nf,22欧姆到1000欧姆)均没有太大改善变压器 啸叫的问题,也从新去配了光耦和431的电流匹配,也没有改善太大的问题,不知道您能否提供其它改善思路。

  • HI

        2个板可能牵涉到layout上的问题,回路太大,加以你从layout上来确认。