现在在做一个有源钳位反激电路,原边是两模块并联,
,现在由于开关管电压应力问题,直接短接了图中的L1,L2,仅依靠变压器漏感谐振,匝比1:1,匝数3匝,励磁电感和漏感分为为0.17u和1.7u,采用的是平面变压器,现在是在16-50V输入,28v输出,250k频率,最高功率希望能到200w(短时间能上200即可),反馈回路如图所示
,控制芯片LM5026的REF和COMP引脚电流对应是0-1mA,对应了100%-0的占空比,现在反馈没有焊接电容C10,当作PI调节使用,输出电压如图所示 
,一次侧功率管波形(蓝色为驱动,黄色为Vds)
,同时变压器伴有很大叫声